Déplacer un objet
Déplacez un objet dans l'éditeur pour placer les objets tels qu'ils s'afficheront lors de l'exécution. Tous les objets d'un conteneur se déplacent avec celui-ci.
- Pour déplacer un objet
- Dans l’éditeur, sélectionnez et faites glisser l’objet.
- DansVue de projet, sélectionnez l'objet, puis dansPropriétés, modifiez les valeurs suivantes :
- Alignement horizontal. Entrez la valeur de l’espace entre l’objet et l’axe X.
- Alignement vertical.Entrez la valeur de l’espace entre l’objet et l’axe Y.
CONSEIL: La position de l’objet dansVue de projetdétermine l’ordre des objets sur l’axe Z par rapport aux autres objets dans le même conteneur. Les objets situés plus bas dans l’arborescence s’affichent plus haut dans l’ordre sur l’axe Z.
déplacer
alignement
Fournir une réponse