Configurer la grille de l’éditeur
Configurez la grille dans l'éditeur pour afficher ou masquer la grille, aligner les objets dans la grille et dimensionner la grille.
- DansVue de projet, double-cliquez sur un objet conteneur ou sélectionnez.L’éditeur s’ouvre dans un nouvel onglet.
- Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnez.Paramètres de la grille
- Sélectionnez l'option de configuration de la grille :
- Grille visible. Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de la grille dans l'éditeur.
- Aligner sur la grille. Permet d'aligner les bords des objets avec la grille.
- Taille de la grille. Permet de spécifier la taille de la grille en pixels.
grille
grille de l’éditeur
Fournir une réponse