Configuration du serveur FTP
Vous pouvez activer un serveur FTP (File Transfer Protocol) dans votre
Application FactoryTalk Optix
.Le script d’exécution
FTPServerLogic
active un serveur FTP dans une Application FactoryTalk Optix
. Le script se trouve dans la catégorie Scripts
des Bibliothèques de modèles
.
IMPORTANT:
Vous ne devez démarrer et arrêter le serveur qu’à l’aide des méthodes OPC UA exportées :
StartFtpServer
et StopFtpServer
.Packages requis
Vous devez installer les versions stables des packages NuGet requis suivants :
Paramètres requis
Le serveur FTP nécessite la configuration des paramètres suivants :
Paramètre | Description | Configuration |
---|---|---|
IPAddress | Adresse IP attribuée au serveur. | La valeur par défaut est définie sur 127.0.0.1 . |
Port | Port attribué au serveur FTP. | La valeur par défaut est 21 . |
FilesystemRoot | Le serveur FTP n'expose qu'une partie du système de fichiers local au client. | Sur OptixPanel , vous ne pouvez définir que l’un des éléments suivants :
|
MinimumPASVPort | Numéro de port minimal pour la gestion de la liste des fichiers et du transfert de fichiers. | Cette valeur doit être supérieure à la valeur par défaut de 1024 . |
MaximumPASVPort | Numéro de port maximal pour la gestion de la liste des fichiers ou du transfert de fichiers. | Cette valeur doit être supérieure à MinimumPASVPort . La valeur de MaximumPASVPort t par défaut est 1100 . |
Username/Password | Informations d’identification de connexion au serveur FTP | |
ServerCertificateFile | Fichier de certificat public du serveur, selon la norme X509v3 et avec l’extension .der. | Il doit se trouver dans le répertoire FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs . S'il est spécifié, la clé privée doit également être spécifiée. S’il n’est pas spécifié, il est automatiquement généré lors de l’exécution dans le répertoire FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs . |
ServerPrivateKeyFile | Fichier de clé privée du serveur, avec codage ASCII Base64 et extension .pem. | Il doit se trouver dans le répertoire FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs . S’il est spécifié, le certificat doit également être spécifié. S’il n’est pas spécifié, il est automatiquement généré lors de l’exécution dans le répertoire FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs . |
UseFtps | Détermine le protocole à utiliser, FTP ou FTPS. | Le serveur FTP est démarré/arrêté via les méthodes StartFtpServer/StopFtpServer . |
FTP
serveur
nuget
Fournir une réponse