Créer une base de données Influx distante

CONSEIL: La base de données Influx distante ne prend pas en charge le cloud InfluxDB.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Stockages de données
    et sélectionnez
    Base de données InfluxDB distante
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , complétez les éléments suivants :
    • Propriétés
       :
      • Serveur
        . Adresse IP ou nom d’hôte du serveur de base de données.
      • Port TCP
        . Port TCP du serveur de base de données.
        CONSEIL: La valeur par défaut pour les serveurs InfluxDB est généralement 8086.
      • Organisation
        . L’organisation doit correspondre à celle spécifiée sur le serveur de base de données.
      • Bucket
        . Le bucket doit correspondre à celui spécifié sur le serveur de base de données.
      • Jeton
        . Le jeton doit correspondre à celui spécifié pour récupérer les données du serveur de base de données.
      • Utiliser SSL
        . Pour une connexion de données sécurisée, définissez l'option sur
        Vrai
        .
      • Certificat du serveur
        . Le certificat du serveur doit correspondre à celui spécifié sur le serveur de base de données pour une connexion SSL sécurisée.
    • Stockage et transfert
       :
      CONSEIL: Le stockage et transfert stocke les données en cas de perte temporaire de connexion au stockage.
      Le stockage et transfert n'est disponible que pour les bases de données Influx externes. Consultez la rubrique Stockage et transfert.
      • Stockage et transfert activé
        .  Active ou désactive le stockage et transfert.
      • Taille max. de mémoire tampon du stockage et transfert
        . Nombre maximal d’éléments dans la mémoire tampon, pouvant être défini de 1 à 100 000. Un élément correspond à une entrée (ligne) dans une table de base de données.
        CONSEIL: Les propriétés de diagnostic en lecture seule suivantes sont disponibles :

          Utilisation de mémoire tampon du stockage et transfert
          . Valeur de diagnostic définie par l’environnement d’exécution, indiquant le nombre actuel d’éléments dans la mémoire tampon.

          Dépassement de mémoire tampon du stockage et transfert
          . Valeur de diagnostic définie par l’environnement d’exécution. Faux : indique que les données à venir sont traitées

    CONSEIL:
    Le magasin de données InfluxDB dispose d’une propriété supplémentaire pour chaque table créée afin d’affecter des balises InfluxDB au jeu de données. Les balises InfluxDB sont utilisées par la base de données Influx pour identifier et étiqueter les points de données en vue d’une analyse plus approfondie. C’est également le moyen d’enregistrer des points de données avec le même horodatage dans le même bucket et la même mesure, et d’éviter la perte de données.
    Par exemple : Si aucune balise n'est définie, lorsque de nombreux événements sont déclenchés en même temps (avec le même horodatage), InfluxDB les écrase et un seul enregistrement est consigné dans la base de données. Pour éviter cela, vous pouvez lier la propriété à une propriété unique d’un événement enregistré (par exemple ). Cela force le serveur InfluxDB à enregistrer tous les points de données avec le même horodatage. Vous pouvez utiliser la propriété pour ajouter une variable en tant qu’étiquette pour les points de données, à des fins de maintenance et d’analyse des données stockées sur le serveur.
(facultatif) Configurez la structure de la base de données. Consultez la rubrique Configurer une table de base de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal