Définir la durée d’interrogation des variables dynamiques pour les automates
Définissez l’intervalle de temps entre les lectures des valeurs de balise des automates lors de l’exécution.
- DansVue de projet, sélectionnezNativePresentationEngineouWebPresentationEngine.Pour plus d’informations, consultez Moteurs de présentation.
- DansPropriétés, définissezDurée d’interrogation des variables dynamiques.CONSEIL: Définissez la durée d’interrogation entre échantillonnages au format HHHH:MM:SS.MS.
intervalle de temps
intervalle
durée d’interrogation
Fournir une réponse