Configurer un pilote de communication
Configurez un pilote de communication pour importer des balises en mode en ligne ou hors ligne.
Conditions préalables
- Renseignez-vous sur les spécificités de votre automate. Consultez la rubrique Présentation des pilotes de communication.
- Si vous importez des balises en mode hors ligne, exportez les balises depuis un automate pris en charge vers un fichier. Consultez l’assistance utilisateur de l’automate.
- Pour configurer un pilote de communication
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Ouvrir la page de tableau de bord
- SélectionnezConfigurer les communications vers les dispositifs.
- SélectionnezNouvelle station.
- Sélectionnez un type de station.
- (Facultatif) Modifiez le nom de la station.
- SélectionnezSuivant.
- Remplissez les propriétés et sélectionnezSuivant.
- SélectionnezSuivant.
- Configurez l’importation de balises pour la station :CONSEIL: Certains pilotes de communication peuvent ne pas prendre en charge l’importation de balises à partir des automates en mode en ligne, hors ligne ou dans les deux modes.
- Si vous importez des balises en mode en ligne, définissez le bouton bascule surEn ligne.
- Pour importer des balises en mode hors ligne, définissez le bouton bascule surHors ligneet dans leChemin du fichier, fournissez un chemin d’accès au fichier contenant les balises d’automate exportées.
CONSEIL: Pour sélectionner l’objet station dansVue de projet, sélectionnezSélectionner dans la vue Propriétés. - Sélectionnez les balises de votre choix, puis sélectionnezSuivant.
- (facultatif) Pour configurer un autre pilote de communication, sélectionnezConfigurer un autre dispositifet répétez la procédure.
- SélectionnezQuitter.
Dans
Vue de projet
, les variables correspondant aux balises sélectionnées sont ajoutées.Si vous avez importé des types de balises, créez des instances à partir de ces types de balises importés. Consultez la rubrique Créer une instance d’un type de balise.
communication
pilote de communication
Fournir une réponse