Pilote OMRON Fins
Respectez les consignes suivantes lorsque vous travaillez avec le pilote OMRON Fins.
Automates pris en charge
Le pilote prend en charge les familles d’automates OMRON® CJ et CP.
IMPORTANT:
Le pilote a été testé avec la famille d’automates CJ2.
Importation de balises d'automate
Vous pouvez uniquement importer des balises à partir de fichiers TXT en mode hors ligne.
IMPORTANT:
Avant d’importer des balises dans
FactoryTalk Optix Studio
, depuis CX-Programmer, copiez la table de symboles dans un fichier TXT.Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation du produit.
Types de données
Type de données d'automate | Type de données FactoryTalk Optix | Longueur | |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
CHANNEL | INT16 | 2 OCTETS | |
COUNTER | INT16 | 2 OCTETS | |
WORD | UINT16 | 2 OCTETS | |
DWORD | UINT32 | 4 OCTETS | |
LWORD | UINT64 | 8 OCTETS | |
INT | INT16 | 2 OCTETS | |
DINT | INT32 | 2 OCTETS | |
UINT | UINT16 | 2 OCTETS | |
UINT_BCD | UINT16 | 2 OCTETS | |
UDINT | UINT32 | 4 OCTETS | |
UDINT_BCD | UINT32 | 4 OCTETS | |
LINT | INT64 | 4 OCTETS | |
ULINT | UINT64 | 8 OCTETS | |
ULINT_BCD | UINT64 | 8 OCTETS | |
REAL | FLOAT | 4 OCTETS | |
LREAL | DOUBLE | 8 OCTETS | |
TIMER | INT16 | 2 OCTETS | |
STRING | STRING | LENGTH | |
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] |
Zone de mémoire de l’automate | Zone de mémoire de FactoryTalk Optix | Remarques |
---|---|---|
CIO | CIO area | |
A | Auxiliary area | |
T | Timer | |
C | Counter | |
D | Mémoire de données | |
H | Holding area | |
W | Work area | |
Ex | EM area CurrentBank | Désigne l’emplacement de la mémoire x dans la banque actuelle. |
Ex_y | EM area | Désigne l’emplacement de la mémoire y dans la banque x. |
IR | Non pris en charge | |
DR | Non pris en charge | |
TK | Non pris en charge |
fins omron
pilote fins omron
Fournir une réponse