Créer un lien dynamique à l'aide d'un alias
Créez un lien dynamique afin d'utiliser un alias existant comme raccourci. Les liens dynamiques vous permettent de ne pas avoir à rechercher de façon répétée le même nœud source.
- DansVue de projet, sélectionnez un nœud disposant de la valeur de propriété que vous souhaitez définir via le lien dynamique.
- DansPropriétés, dans la propriété de votre choix, sélectionnez.Ajouter un lien dynamique
- Développez le dossierAliasou le dossierChargeurs de panneaupour sélectionner le nœud d’aliasà afficher.Le modèle d'information vers lequel pointe l'alias et le nœud source du lien dynamique apparaissent.CONSEIL: Dans la fenêtreLiens dynamiques, les alias que vous créez apparaissent dans le dossierAlias. Les alias du dossierPanneau dynamiquesont générés automatiquement.
- Sélectionnez le nœud source qui vous intéresse, puis choisissezSélectionner.
Le chemin d'accès au nœud ou à l'attribut de référence s'affiche dans la propriété.
lien dynamique
Fournir une réponse