Modules d’extension - vue de la Station de l’opérateur

Utilisez cette vue pour effectuer les opérations suivantes :
  • Configurer le déclenchement du bouton d’arrêt de la Station de l’opérateur.
  • Configurer la Station de diagnostic.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal