Modules d’extension - affichage du module numérique
Utilisez cet affichage pour configurer les paramètres du relais de sortie numérique.
CONSEIL:
Les commandes de cet affichage sont désactivées si le module numérique associé n’est pas spécifié dans la définition du dispositif.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse