Vue Protection contre les surcharges
Utilisez cette vue pour :
- Configurer la classe de déclenchement.
- Configurez les paramètres de courant à pleine charge.
- Configurez les paramètres de déclenchement de surcharge.
- Configurez les paramètres d’avertissement de surcharge.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse