Vue Informations du dispositif
L’affichage
Informations du dispositif
affiche des informations sur le dispositif et son état. Il vous permet également de réinitialiser un dispositif à son état de mise sous tension. Les informations de cet affichage ne sont pas affichées si vous êtes :- hors ligne, ou
- en train de créer un dispositif
Utilisez cet affichage pour déterminer l’identité du dispositif.
CONSEIL:
Les données de cet affichage proviennent directement du dispositif.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse