Puissance réactive générée
Utilisez cette page pour effectuer les opérations suivantes :
- Configurez la protection contre la surpuissance réactive générée.
- Configurez la protection contre la sous-puissance réactive générée.
Le relais de surcharge électronique E300 a la capacité de protéger contre la puissance réactive (kVAR) pour des applications spécifiques qui nécessitent la surveillance de la tension et du courant. L’utilisateur peut protéger ou émettre un avertissement dans le cas où la puissance réactive (kVAR) d’un moteur électrique est trop élevée ou trop faible.
CONSEIL:
Les commandes de puissance réactive générée sont activées uniquement pour les modules de détection de type VIG.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse