Puissance réactive consommée
Utilisez cette page pour effectuer les opérations suivantes :
- Configurez la protection contre la surconsommation de puissance réactive.
- Configurez la protection contre la sous-consommation de puissance réactive.
Le relais de surcharge électronique E300 est capable d’assurer une protection contre la puissance réactive (kVAR) pour des applications spécifiques nécessitant la surveillance de la tension et du courant. L’utilisateur peut assurer une protection ou émettre un avertissement si la puissance réactive (kVAR) d’un moteur électrique est trop élevée ou trop faible.
CONSEIL:
Les commandes de puissance réactive consommée sont activées uniquement pour les modules de détection de type VIG.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse