Puissance réelle
Utilisez cette vue pour effectuer les opérations suivantes :
- Configurez la protection de surpuissance réelle.
- Configurez la protection de sous-puissance réelle.
Le relais de surcharge électronique E300 est capable d’assurer une protection contre la puissance réelle (kW) pour des applications spécifiques qui nécessitent la surveillance de la tension et du courant. L’utilisateur peut assurer une protection ou émettre un avertissement si la consommation de puissance réelle (kW) d’un moteur électrique est trop élevée ou trop faible.
CONSEIL:
Les contrôles de puissance réelle sont activés uniquement pour les modules de détection de type VIG.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse