Perte de phases

Un déséquilibre de courant élevé, ou une défaillance de phase, peut être causé par des contacts défectueux dans un contacteur ou un disjoncteur, des bornes desserrées, des fusibles grillés, des fils coupés ou des défauts dans le moteur. En cas de défaillance d’une phase, le moteur peut subir une élévation de température supplémentaire ou des vibrations mécaniques excessives. Cela peut entraîner une dégradation de l’isolation du moteur ou des contraintes accrues sur les paliers du moteur. La détection rapide des pertes de phase permet de minimiser les dommages potentiels et les pertes de production.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal