Surintensité

Utilisez cet affichage pour configurer la protection contre les surintensités.
Pour les applications sans moteur, lorsque le courant mesuré est supérieur à un niveau spécifique pour une phase spécifique, cela peut indiquer un dysfonctionnement électrique, tel qu’un élément chauffant résistif défectueux. De telles conditions pourraient nuire au système d’alimentation sur une période donnée, ce qui pourrait entraîner une perte de production. Le relais électronique de surcharge E300 peut surveiller une condition de surintensité par phase grâce à sa fonction d’avertissement et de déclenchement de surintensité de ligne afin de détecter rapidement une surintensité dans une phase spécifique et de minimiser les dommages et la perte de production.
CONSEIL: Le temporisateur d’inhibition de surintensité démarre après que la phase maximale du courant de charge passe de 0A à 30 % du réglage FLA minimum du dispositif. Le relais électronique de surcharge E300 ne commence pas à surveiller une condition de surintensité tant que le temps d’inhibition de surintensité n’est pas écoulé.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal