Déséquilibre
Utilisez cette vue pour configurer la protection contre le déséquilibre de courant.
Un déséquilibre de courant peut être causé par un déséquilibre de la tension d’alimentation, une impédance inégale des enroulements du moteur ou des longueurs de fil importantes et variables. Lorsqu’un déséquilibre de courant existe, le moteur peut subir une élévation de température supplémentaire, entraînant une dégradation de l’isolation du moteur et une réduction de l’espérance de vie. Le relais électronique de surcharge E300 peut surveiller cette condition grâce à sa fonction de déclenchement et d’avertissement de déséquilibre de courant afin de détecter rapidement un défaut de déséquilibre de courant et de minimiser les dommages et les pertes de production.
Le déséquilibre de courant peut être défini par l’équation suivante :
%CI = 100 % * (Id/Ia)
où
%CI = Pourcentage de déséquilibre de courant
Id = Écart maximal par rapport au courant moyen
Ia = Courant moyen
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse