Défaut de terre
Utilisez cette vue pour configurer la protection contre les défauts de terre.
Dans les systèmes isolés ou mis à la terre par une impédance élevée, des capteurs de courant à noyau équilibré sont généralement utilisés pour détecter les défauts de terre de faible niveau causés par des ruptures d’isolation ou l’introduction de corps étrangers. La détection de tels défauts de terre peut être utilisée pour interrompre le système afin d’éviter d’autres dommages ou pour alerter le personnel approprié afin d’effectuer une maintenance en temps opportun.
Le relais de surcharge électronique E300 offre une capacité de détection du courant de défaut de terre à noyau équilibré, avec l’option d’activer le déclenchement sur défaut de terre, l’avertissement de défaut de terre ou les deux. La méthode et la plage de détection des défauts de terre dépendent du numéro de catalogue du module de détection E300 et du module de contrôle commandés.
CONSEIL:
Le relais de surcharge électronique E300 n’est pas un interrupteur de circuit de défaut de terre ni un dispositif de protection du personnel tel que défini à l’article 100 du NEC.
Le relais de surcharge électronique E300 n’est pas destiné à commander l’ouverture d’un dispositif de déconnexion pour interrompre le courant de défaut. Un dispositif de déconnexion doit être capable d’interrompre le courant de défaut maximal disponible du système sur lequel il est utilisé.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse