Types de données définis par le dispositif

Ce tableau inclut des informations pour chaque dispositif par numéro de catalogue et affiche les types de données applicables par type de connexion.
Types de données
Référence catalogue
Type de connexion
Type de données défini par le dispositif
442G-MABRB-UR-P49
442G-MABLB-UR-P49
442G-MABRB-UL-P49
442G-MABLB-UL-P49
Entrée
AB:442G_MABB_P49:I:0
Sortie
AB:442G_MABB_P49:O:0
442G-MABRB-UR-E0 P49
442G-MABLB-UR-E0 P49
442G-MABRB-UL-E0 P49
442G-MABLB-UL-E0 P49
Entrée
AB:442G_MABB_E0P49:I:0
Sortie
AB:442G_MABB_E0P49:O:0
442G-MABRB-UR-E0J P4679
442G-MABLB-UR-E0J P4679
442G-MABRB-UL-E0J P4679
442G-MABLB-UL-E0J P4679
Entrée
AB:442G_MABB_E0JP4679:I:0
Sortie
AB:442G_MABB_E0JP4679:O:0
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal