La valeur Désactivé à Activé ou Activé à Désactivé est en dessous de la plage

La valeur durée de filtrage désactivé -> activé ou activé -> désactivé d’entrée est vide ou inférieure à la plage acceptable pour le dispositif. Entrez une valeur comprise entre 0 et 65, par résolutions de 1, puis appliquez les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal