La valeur désactivé à activé ou activé à désactivé est au-dessus de la plage
La valeur durée de filtrage désactivé -> activé ou activé -> désactivé d’entrée est vide ou supérieure à la plage acceptable pour le dispositif. Entrez une valeur comprise entre 0 et 65, par résolutions de 1, puis appliquez les modifications.
Fournir une réponse