Définition du dispositif - Paramètres de l’affichage Présentation
L’affichage
Présentation
de la boîte de dialogue Définition du dispositif
inclut les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Type de dispositif | Affiche la référence catalogue du dispositif en cours de configuration. |
Nom | Spécifie le nom du dispositif. Le nom doit être conforme à la norme IEC 61131. Si vous saisissez un caractère non valide dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère. |
Description | Spécifie la description du dispositif. La description doit comporter 512 caractères maximum. Si la description dépasse la longueur maximale, le logiciel ignore les caractères supplémentaires. |
Fournisseur | Spécifie les informations du fabricant du dispositif. |
Type de produit | Spécifie le type de produit du dispositif. |
Code du produit | Spécifie le code de produit du dispositif. |
Révision majeure | Spécifie la révision majeure du dispositif. La plage autorisée pour la révision majeure est comprise entre 1 et 255. |
Révision mineure | Spécifie la révision mineure du dispositif. La plage autorisée pour la révision mineure est comprise entre 1 et 255. |
Détrompage électronique | Définit le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit. Les valeurs valides incluent :
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix5000, publication LOGIX-AT001. |
Emplacement | Spécifiez le numéro d’emplacement du dispositif. Selon la plate-forme, seuls les emplacements entre 1 et le nombre maximal de dispositifs d’E/S sont autorisés. Lorsque le dispositif est créé, son numéro d’emplacement est défini par défaut sur la première position disponible. Si l’automate est remplacé par un automate prenant en charge un nombre d’E/S moins important, la valeur d’emplacement actuelle peut ne plus être correcte. |
Connexion | Spécifie le type de connexion comme étant l’une des valeurs suivantes :
|
Format de données | Spécifie le type de données transférées entre le dispositif et le parent comme étant l’une des valeurs suivantes :
|
Fournir une réponse