Définition du dispositif - Paramètres de l’affichage Présentation

L’affichage
Présentation
de la boîte de dialogue
Définition du dispositif
inclut les paramètres suivants.
Paramètre
Description
Type de dispositif
Affiche la référence catalogue du dispositif en cours de configuration.
Nom
Spécifie le nom du dispositif.
Le nom doit être conforme à la norme IEC 61131. Si vous saisissez un caractère non valide dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère.
Description
Spécifie la description du dispositif.
La description doit comporter 512 caractères maximum. Si la description dépasse la longueur maximale, le logiciel ignore les caractères supplémentaires.
Fournisseur
Spécifie les informations du fabricant du dispositif.
Type de produit
Spécifie le type de produit du dispositif.
Code du produit
Spécifie le code de produit du dispositif.
Révision majeure
Spécifie la révision majeure du dispositif. La plage autorisée pour la révision majeure est comprise entre 1 et 255.
Révision mineure
Spécifie la révision mineure du dispositif. La plage autorisée pour la révision mineure est comprise entre 1 et 255.
Détrompage électronique
Définit le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
Les valeurs valides incluent :
  • Correspondance exacte
  • Module compatible
  • Désactiver le détrompage
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix5000, publication LOGIX-AT001.
Connexion
Spécifie le type de connexion comme étant
Données
ou
Données d’entrée
.
Format de données
Spécifie le type de données transférées entre le dispositif et le parent comme étant
INT (16 bits)
ou
SINT (8 bits)
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal