Utiliser les cases d’en-tête

Cochez la case de l’en-tête pour cocher toutes les cases de la colonne. Cela active le bit pour tous les canaux du dispositif.
Décochez la case de l’en-tête pour décocher toutes les cases de la colonne. Cela désactive le bit pour tous les canaux du dispositif.
Cochez ou décochez des points spécifiques d’une ligne pour contrôler le bit par canal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal