Paramètres de l’affichage Points (dispositifs de sortie avec l’option Détection d’absence de charge)
L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs de sortie avec l’option Détection d’absence de charge :Paramètre | Description |
|---|---|
Point | Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration. |
État de sortie en Mode Programme | Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme. Les valeurs disponibles sont :
|
État de sortie en Mode Défaut | Détermine le comportement de chaque sortie en cas d’échec des communications avec l’automate. Les valeurs disponibles sont :
|
Détection d’absence de charge | Active et désactive l’option Détection d’absence de charge . Désactiver le diagnostic d’absence de charge est utile pour les points inutilisés. |
Verrouiller les défauts | Détermine le comportement d’un bit d’état une fois que la cause du défaut a été supprimée.
Astuce : les LED d’état ne sont pas affectées par les alarmes verrouillées. |
Redémarrage automatique | Définit l’action de la sortie lors d’un court-circuit ou d’une surcharge.
Astuce : un défaut se produit si vous activez une sortie alors qu’aucune alimentation externe n’est appliquée. |
Défaut du point Réinitialiser | Efface les alarmes verrouillées. La flèche bleue indique l’utilisation de messages explicites. |
Fournir une réponse