Paramètres de l’affichage Points (dispositifs d’entrée)
L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs d’entrée :Paramètre | Description |
|---|---|
Point | Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration. |
Durée de filtrage des entrées | Indique une constante de filtre de transition de Désactivé à Activé ou Activé à Désactivé. Un signal haut doit être présent pendant cette période de temps avant que le dispositif signale l’état Activé. Un signal bas doit être présent pendant cette période de temps avant que le dispositif signale l’état Désactivé. Saisissez la valeur en millisecondes (ms). La plage valide est comprise entre 0,000 et 65,535. La valeur par défaut est 1,000 ms. |
Fournir une réponse