Paramètres de l’affichage Points

L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants :
CONSEIL:
Ces paramètres ne sont pas disponibles en mode Exécution.
Paramètre
Description
Point
Configure les paramètres pour le point spécifié.
Durée de filtrage des entrées
Définit une durée utilisée pour retarder pour le passage de désactivé à activé ou d’activé à désactivé. Cette fonctionnalité est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants.
Sélectionnez une valeur en millisecondes (ms). La plage valide est comprise entre 0,000 et 65,535. La valeur par défaut est 1,000.
Fil coupé
Configure le bit d’activation et de désactivation du fil coupé pour tous les points.
Une coche indique que le fil coupé est activé. La case est cochée par défaut.
  • Cochez la case dans l’en-tête pour cocher toutes les cases de la colonne et activer le bit pour tous les canaux du dispositif.
  • Décochez la case dans l’en-tête pour décocher toutes les cases de la colonne et désactiver le bit pour tous les canaux du dispositif.
  • Cochez ou décochez des points spécifiques d’une ligne pour contrôler le bit par canal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal