Configurer les paramètres d’une fenêtre spécifique d’un dispositif
Configurez les paramètres d’une fenêtre spécifique d’un dispositif pour définir les fenêtres du dispositif.
Pour configurer les paramètres d’une fenêtre spécifique d’un dispositif
- Dans l’onglet du dispositif, développezFenêtres, puis sélectionnez la fenêtre du dispositif spécifique.
- Dans l’affichageFenêtre0x, définissez les paramètres et sélectionnezOK.CONSEIL:Utilisez le membre de balise de sortie pour configurer les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans l’affichageFenêtre0x.
Fournir une réponse