Paramètres de l’affichage Sorties
L’affichage
Sorties
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description | Nom de membre | Valeur |
|---|---|---|---|
Sortie | Nombre de sorties auxquelles cette configuration s’applique. | ||
État de sortie en Mode Programme | Détermine la valeur que prend la sortie dans les conditions suivantes :
| C.Output0x.ProgValue | Lorsque ProgMode = 0 : 0 = Désactivé 1 = Activé |
C.Output0x.ProgMode | 0 = Passer à la valeur définie par l’utilisateur 1 = Maintenir | ||
État de sortie en Mode Défaut | Détermine la valeur que prend la sortie dans les conditions suivantes :
| C.Output0x.FaultValue | Lorsque FaultMode = 0 : 0 = Désactivé 1 = Activé |
C.Output0x.FaultMode | 0 = Passer à la valeur définie par l’utilisateur 1 = Maintenir | ||
État de sortie du mode Défaut Durée | Détermine la durée de conservation de la Valeur de défaut avant le passage à l’État de défaut final. | C.Output0x.FaultValueStateDuration | 0 = Maintenir indéfiniment (par défaut) L’une des options suivantes : 1, 2, 5 ou 10 secondes |
État de sortie du mode Défaut État final | Détermine la valeur à laquelle la sortie doit changer si les éléments suivants se produisent :
| C.Output0x.FaultFinalState | 0 = Désactivé 1 = Activé |
Mode en cas d’échec de connexion en mode programme | Détermine l’action de sortie en cas de défaut de connexion lorsque le dispositif est en mode Programme. La sortie peut demeurer en mode Programme ou passer en mode Défaut. Si la sortie demeure en mode Programme, l’option État de défaut final est ignorée. | C.Output0x.ProgramToFaultEn | 0 = Demeure en mode Programme 1 = Passe en mode Défaut |
Activer les diagnostics d’absence de charge | Détermine si la détection d’absence de charge est activée. Lorsque la détection d’absence de charge est activée, si un fil est déconnecté d’une sortie désactivée (pas de charge), le membre I.Outputxx.NoLoad passe sur 1. | C.Output0x.NoLoadEn | 0 = Désactivé (par défaut) 1 = Activé |
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse