Paramètres de l’affichage Événements

L’affichage
Événements
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Nom de membre
Valeur
Événement
Numéro d’événement auquel s’applique cette configuration.
Activer l’événement
Détermine si le déclencheur d’événement correspondant est actif. Les événements sont déclenchés lorsque les conditions correspondent à la définition.
EO.Event0x.En
0 = La définition du déclencheur d’événement n’est pas active
1 = La définition du déclencheur d’événement est active
Verrouiller l’événement
Détermine ce qu’il advient de l’événement actuel lorsqu’un nouvel événement est reçu. Lorsque ce paramètre est sélectionné, les événements sont verrouillés jusqu’à ce qu’ils soient confirmés. Un nouvel événement est perdu si l’événement précédent n’a pas été confirmé. Lorsque ce paramètre n’est pas sélectionné, les nouveaux événements écrasent les anciens.
EO.Event0x.LatchEn
0 = L’événement n’est pas verrouillé. Les nouveaux événements écrasent les anciens.
1 = L’événement est verrouillé. Les nouveaux événements sont perdus si l’événement verrouillé n’a pas été confirmé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal