Définition du dispositif - Affichage Fenêtres
Dans
Définition du dispositif
, utilisez l’affichage Fenêtres
pour définir le mode de chaque fenêtre. Les fenêtres peuvent déclencher un comportement de sortie afin que la sortie réponde rapidement aux conditions d’entrée. Le Mode
fenêtre détermine les paramètres de configuration utilisés par la fenêtre.
CONSEIL:
- Pour configurer les paramètres des fenêtres, définissezConnexionsurDonnées avec événementsouDonnéesdansDéfinition du dispositif.
- Ces paramètres ne sont pas disponibles lorsqueConnexionest défini surÉcoute seuleouÉcoute seule avec événementsdansDéfinition du dispositif.
Fournir une réponse