Définition du dispositif - Affichage Événements
Dans
Définition du dispositif
, utilisez l’affichage Événements
pour configurer les données définies par l’utilisateur à inclure lorsqu’un événement se produit sur le dispositif.
CONSEIL:
- Pour configurer les paramètres des événements, définissezConnexionsurDonnées avec événementsdansDéfinition du dispositif.
- Les paramètres des événements ne sont pas disponibles lorsqueConnexionest défini surÉcoute seuleou surDonnéesdansDéfinition du dispositif.
- Vous devez utiliser une connexionÉcoute seule avec événementssi le dispositif est configuré avec une connexionDonnées avec événements. Si vous configurez une connexionÉcoute seulequi ne prend pas en charge les événements et que le dispositif est configuré avec une connexion Données avec événements par un autre contrôleur, le logiciel peut afficher le message suivant :(Code 16#0108) Erreur de requête de connexion : Type de connexion (Multicast/Unicast) non pris en charge.
Fournir une réponse