Définition du dispositif - Affichage Compteurs
Dans
Définition du dispositif
, utilisez l’affichage Compteurs
pour définir le mode de fonctionnement du compteur et la fonction terminal Z associée au compteur. Le mode du compteur détermine la façon dont les entrées A et B entraînent l’augmentation ou la diminution d’un canal du compteur. Le dispositif dispose de deux compteurs.
CONSEIL:
- Pour configurer les paramètres des compteurs, définissezConnexionsurDonnées avec événementsouDonnéesdansDéfinition du dispositif.
- Les paramètres du compteur ne sont pas disponibles lorsqueConnexionest défini surÉcoute seuleouÉcoute seule avec événementsdansDéfinition du dispositif.
Fournir une réponse