Paramètres de l’affichage Compteurs
L’affichage
Compteurs
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Compteur | Indique le numéro du compteur auquel cette configuration s’applique. |
Enchaînement | Indique la valeur d’enchaînement. Lorsque le compteur augmente jusqu’à cette valeur, il est défini sur la valeur de retour lorsque l’impulsion suivante est reçue. |
Retour | Indique la valeur de retour. Lorsque le compteur diminue jusqu’à cette valeur, il est défini sur la valeur d’enchaînement lorsque l’impulsion suivante est reçue. |
Charger la valeur de comptage | Indique la charger la valeur de comptage. |
Charger la valeur de révolution | Indique la charger la valeur de révolution. |
Scalaire | Spécifie la valeur de mise à l’échelle du compteur.
|
Fournir une réponse