Diagnostiquer un problème survenu sur un compteur

Diagnostiquez les problèmes de compteur de
Compteur0x
 :
  • Présence d’un défaut.
  • Fonctionnement du dispositif en dehors de la plage de fonctionnement prévue, par contrôle manuel ou contrôle d’outrepassement.
  • Présence d’un défaut de sur-plage de fréquence. Ce défaut indique que la fréquence du compteur a dépassé la fréquence maximale du dispositif et qu’elle ne peut donc pas suivre correctement le signal.
  • Nombre de fois où un compteur de quadrature est entré dans un état de défaut.
Pour diagnostiquer un problème survenu sur un compteur
  1. Dans l’onglet du dispositif, développez
    Compteurs
    , puis sélectionnez un compteur spécifique.
  2. Dans l’affichage
    Compteur0x
    , sélectionnez
    Diagnostics
    .
  3. Consultez les diagnostics du compteur dans
    Diagnostics compteur0x
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal