Configurer les paramètres d’un compteur spécifique

Configurez les paramètres d’un compteur spécifique pour le dispositif compteur à grande vitesse.
Pour configurer les paramètres d’un compteur spécifique
  1. Dans l’onglet du dispositif, développez
    Compteurs
    , puis sélectionnez un compteur spécifique.
  2. Dans l’affichage
    Compteur0x
    , définissez les paramètres et sélectionnez
    OK
    .
    CONSEIL:
    Pour modifier les valeurs des membres de balises de sortie, utilisez l’éditeur de balises.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal