Compteur0x - Paramètres de l’affichage Alarmes

L’affichage
Alarmes
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Nom de membre
Valeur
Limite d’alarme de largeur d’impulsion
Spécifie la largeur d’impulsion maximale (C.Counter0x.PulseWidthAlarmLimit) autorisée avant le déclenchement de l’alarme de largeur d’impulsion. Si la largeur d’impulsion instantanée ou moyenne (I.Counter0x.PulseWidthAvg) dépasse la largeur d’impulsion maximale, l’alarme de largeur d’impulsion est déclenchée.
C.Counter0x.PulseWidthAlarmLimit
Tout nombre à virgule flottante valide
Limite d’alarme d’accélération
Spécifie le taux d’accélération maximal (C.Counter0x.AccelAlarmLimit) autorisé avant le déclenchement de l’alarme d’accélération.
Si le taux d’accélération instantané ou moyen (I.Counter0x.AccelAvg) dépasse le taux d’accélération maximal, l’alarme d’accélération est déclenchée.
C.Counter0x.AccelAlarmLimit
Toute valeur à virgule flottante non négative
Limite d’alarme de décélération
Spécifie le taux de décélération maximal autorisé avant le déclenchement de l’alarme de décélération.
Si le taux d’accélération instantané ou moyen dépasse le taux de décélération maximal, l’alarme de décélération est déclenchée.
C.Counter0x.DecelAlarmLimit
Toute valeur négative
Limite d’alarme de fréquence
Spécifie la fréquence autorisée avant le déclenchement de l’alarme de fréquence.
Si la fréquence instantanée ou moyenne dépasse cette limite, l’alarme de fréquence est déclenchée.
C.Counter0x.FrequencyAlarmLimit
Toute valeur positive
Limite d’alarme de fréquence zéro
Indique la valeur à laquelle la fréquence ou la fréquence moyenne doit être inférieure pour déclencher l’alarme de fréquence zéro.
O.Counter0x.ZeroFrequencyAlarmLimit
Tout
Verrouiller l’alarme de fréquence zéro
Détermine si l’alarme de fréquence zéro doit être verrouillée afin qu’elle ne s’efface pas tant qu’elle n’a pas été explicitement déverrouillée.
C.Counter0x.ZeroFrequencyAlarmLatchEn
  • 0 = Verrouillage désactivé (par défaut)
  • 1 = Verrouillage activé
Activer l’alarme d’impulsion manquante
Détermine si l’alarme d’impulsion manquante est activée.
O.Counter0x.MissingPulseAlarmEn
  • 0 = Alarme désactivée
  • 1 = Alarme activée
Limite d’alarme d’impulsion manquante
Indique le temps qui doit s’écouler entre la détection du front montant d’impulsions consécutives (I.Counter0x.InputPulseAlarm) avant le déclenchement de l’alarme d’impulsion manquante.
O.Counter0x.MissingPulseAlarmLimit
1 à 10000000
(microsecondes)
Verrouiller alarme d’impulsion manquante
Détermine si l’alarme d’impulsion manquante doit être verrouillée afin qu’elle ne s’efface pas tant qu’elle n’a pas été explicitement déverrouillée (O.Counter0x.MissingPulseAlarmUnlatch).
C.Counter0x.MissingPulseAlarmLatchEn
  • 0 = Verrouillage désactivé (par défaut)
  • 1 = Verrouillage activé
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal