Créer une liste de commandes Maître Modbus
Dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
, utilisez l’affichage Canal
pour créer et configurer la liste des commandes maîtres.X
- Maître ModbusConditions préalables
- Le dispositif doit être hors ligne.
Pour créer une liste de commandes Maître Modbus
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPrésentation.
- Dans l’affichagePrésentation, sélectionnezDéfinition du dispositif.
- DansDéfinition du dispositif, sélectionnezPrésentation.
- Dans l’affichagePrésentation, dans la zoneCanalappropriée, sélectionnezMaître Modbuscomme protocole à utiliser sur le canal.
- Dans la navigation deDéfinition du dispositif, sélectionnezCanal.X- Maître Modbus
- Dans l’affichageCanal, configurez les paramètres, puis sélectionnezX- Maître ModbusOK.
Fournir une réponse