Paramètres de l’affichage Canal X - Maître Modbus

L’affichage
Canal 
X
- Maître Modbus
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
haut
Déplace les commandes sélectionnées vers le haut de la liste.
Si vous déplacez la commande vers le haut, ajustez le programme pour qu’il reflète le nouvel emplacement de la commande, sous peine de provoquer une erreur de retour lors de la validation.
bas
Déplace les commandes sélectionnées vers le bas de la liste.
Si vous déplacez la commande vers le bas, ajustez le programme pour qu’il reflète le nouvel emplacement de la commande, sous peine de provoquer une erreur de retour lors de la validation.
Commande
Indique la commande en cours de configuration.
Méthode de communication
Spécifie la méthode de communication de la commande.
Les options disponibles sont :
  • Désactivé
    (par défaut)
  • Continu
  • Conditionnel
Astuce :
Les paramètres ne sont pas disponibles lorsque la méthode de communication est désactivée.
Type de données
Spécifie le type de données de la commande. Les options disponibles sont :
  • BOOL
  • INT
  • REAL
Code de fonction
Spécifie la fonction de la commande. Les options disponibles dépendent du
Type de données
 :
  • Lire les bobines
    . Utilisé pour lire de 1 à 2 000 états contigus de bobines dans un dispositif distant.
  • Lire les entrées discrètes
    . Utilisé pour lire de 1 à 2 000 états contigus d’entrées discrètes dans un dispositif distant.
  • Écrire des bobines uniques/multiples
    . Permet d’écrire une sortie unique sur ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ dans un dispositif distant.
  • Lire les registres de maintien
    . Utilisé pour lire le contenu d’un bloc contigu de registres de maintien dans un dispositif à distance.
  • Lire les registres d’entrée
    . Utilisé pour lire de 1 à 125 ou de 1 à 62 pour, respectivement, des registres d’entrée contigus INT ou REAL dans un dispositif distant.
  • Écrire des registres uniques/multiples
    . Utilisé pour écrire un registre de maintien unique dans un registre d’un dispositif distant.
Adresse esclave
Spécifie l’adresse de nœud du dispositif Modbus esclave. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 255.
Astuce :
Pour la commande de diffusion, définissez
Adresse esclave
sur 0.
Décalage d’adresse Modbus
Spécifie le décalage pour l’adresse Modbus réelle. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 65 535.
Longueur des données
Spécifie le nombre de points de données lus. Les valeurs de longueur de données valides dépendent du
Type de données
et du
Code de fonction
.
Intervalle d’interrogation
Spécifie le nombre de secondes entre chaque exécution de la commande en mode
Continu
.
Par exemple, si l’
Intervalle d’interrogation
est défini sur 10, le Maître Modbus attend 10 secondes avant d’exécuter de nouveau la commande.
Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 32767.
Astuce :
Ce paramètre n’est pas disponible lorsque la
Méthode de communication
est
Conditionnelle
.
Mode Permutation
Spécifie l’organisation des données envoyées/reçues de l’esclave Modbus. Options disponibles possibles :
  • Aucune modification
    (ABCD = ABCD)
  • Permutation de mots
    (ABCD = CDAB)
  • Permutation d’octets
    (ABCD = BADC)
  • Permutation de mots et d’octets
    (ABCD = DCBA)
Activation du défaut
Détermine s’il faut écraser les données reçues par une
Valeur de défaut
en cas d’échec de la commande de lecture.
Cochez la case pour écraser les données reçues par la
Valeur de défaut
.
Astuce :
Ce paramètre n’est pas disponible lorsque le
Code de fonction
est une commande d’écriture.
Valeur de défaut
Spécifie la valeur pour remplacer les données reçues.
Connexion
La commande de communication utilise la connexion 1 par défaut.
Si la taille des données de la commande dépasse les données disponibles restantes pour la connexion 1, la commande utilise la connexion 2 à la place.
Entrée
Indique la quantité de données de lecture restantes pour cette connexion.
Sortie
Indique la quantité de données d’écriture restantes pour cette connexion.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal