Paramètres de l’affichage Canal X - Transmission ASCII générique

Utilisez l’affichage
Canal
X
- Transmission ASCII générique
pour configurer le mode de Transmission ASCII générique.
L’affichage
Canal
X
- Transmission ASCII générique
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Mode Permutation
Détermine comment les données transmises au port série sont arrangées. La permutation est effectuée avant que le dispositif n’envoie les données de sortie. Les options disponibles sont :
  • Aucune modification
    (par défaut)
  • Permutation de mots
    (ABCD = CDAB)
  • Permutation d’octets
    (ABCD = BADC)
  • Permutation de mots et d’octets
    (ABCD = DCBA)
Mode Terminaison
Détermine l’utilisation des séparateurs de terminaison dans les données. Les options disponibles sont :
  • Ignorer le séparateur de fin
    (par défaut). Le séparateur de fin est ignoré et traité comme des données ordinaires
  • Exclure
    . Le séparateur de fin n’est pas inclus dans les données envoyées
  • Inclure
    . Le séparateur de fin est recherché et est toujours le dernier octet des données
Astuce :
Le séparateur de terminaison est appliqué uniquement lorsque Ox.ASCII.TxDataLength = 0.
Séparateur de terminaison 1
Spécifie le premier séparateur de terminaison du canal. Le séparateur de terminaison est utilisé pour signaler la fin des données. Les valeurs valides sont :
  • 7 bits - $00 à $7F
  • 8 bits - $00 à $FF
Séparateur de terminaison 2
Spécifie la deuxième séparateur de terminaison du canal. Les valeurs valides sont :
  • 7 bits - $00 à $7F, $FF
  • 8 bits - $00 à $FF
Astuce :
Pour utiliser uniquement le premier séparateur de terminaison pour signaler la fin des données, définissez
Séparateur de terminaison 2
sur
$FF
.
Diagnostics
En ligne, ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec la communication ASCII générique de réception/transmission.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal