Configurer les propriétés d’un point spécifique

Configurez les propriétés du point d’entrée spécifique afin d’éliminer les oscillations haute fréquence ou les pointes des signaux d’entrée pour ce point.
Pour configurer les propriétés d’un point d’entrée spécifique
  1. Dans l’onglet du dispositif, développez
    Points
    , puis sélectionnez un point spécifique.
  2. Dans l’affichage
    Pointxx
    , définissez les paramètres et sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal