Paramètres de l’affichage Limites

L’affichage
Limites
(5094-OF8) inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Blocage haut
Indique la valeur maximale pouvant être prise par la sortie dans le procédé, avec une plage allant de -1.0E11 à 1.0E11. La valeur par défaut est 100. Cette valeur doit être supérieure à la valeur de
Blocage bas
. Si une sortie supérieure à la limite haute est demandée, l’alarme HLimit est définie et le signal de sortie reste au niveau de la limite haute configurée.
Blocage bas
Indique la valeur minimale pouvant être prise par la sortie dans le procédé, avec une plage allant de -1.0E11 à 1.0E11. La valeur par défaut est 0. Cette valeur doit être inférieure à la valeur de
Blocage haut
. Si une sortie en dessous de la limite basse est demandée, l’alarme LLimit est définie et le signal de sortie reste au niveau de la limite basse configurée.
Désactiver toutes les alarmes
Désactive toutes les alarmes lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
Verrouiller alarmes de blocage
Permet de maintenir verrouillé le verrouillage de l’alarme de blocage. Ceci peut s’avérer utile si un opérateur doit confirmer les conditions d’alarme.
Rampe en mode Exécution
Active une sortie en rampe en mode Exécution. Les changements de sortie sont limités au taux de rampe maximal en mode Exécution.
Rampe vers le mode Programme
Active la sortie en rampe lors des transitions vers le mode Programme. Les changements de sortie sont limités au taux de rampe maximal lors des transitions vers la valeur programme.
Ramper vers le mode défaut et l’état de défaut final
Active la sortie en rampe lors des transitions vers le mode Défaut ou l’état de défaut final. Les changements de sortie sont limités au taux de rampe maximal lors des transitions vers la valeur de défaut ou l’état final de défaut.
Taux de rampe
Définit la vitesse maximale de transition autorisée pour la sortie, en unités d’ingénierie/seconde.
Verrouiller l’alarme de vitesse
Permet de maintenir verrouillé le verrouillage de l’alarme de vitesse. Ceci peut s’avérer utile si un opérateur doit confirmer les conditions d’alarme.
Activer la détection d’absence de charge
Active la détection des fils déconnectés de la charge vers le RTB ou du RTB vers le dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal