Diagnostiquer un problème survenu sur un canal spécifique

Utilisez
Diagnostics canal0x
pour afficher les informations de diagnostic d’un canal spécifique. L’option Diagnostics est désactivée dans les cas suivants :
  • Vous travaillez hors ligne.
  • Il existe une discordance d’identité.
Pour diagnostiquer un problème survenu sur un canal spécifique
  1. Dans l’onglet du dispositif, développez
    Canaux
    , puis sélectionnez un canal spécifique.
  2. Dans l’affichage
    Canal0x
    , sélectionnez
    Diagnostics
    .
  3. Consultez les informations de diagnostic d’un canal spécifique dans
    Diagnostics canal0x
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal