Paramètres Diagnostics dispositif

Diagnostics du dispositif
est utilisé pour plusieurs types de dispositifs. Les paramètres affichés peuvent donc varier. Les paramètres qui ne s’appliquent pas à un type de dispositif ne sont pas affichés.
CONSEIL:
Lorsque la connexion au dispositif est perdue, une erreur de délai d’expiration se produit. Si vous ignorez le message d’erreur, les paramètres sont vides.
Sélectionnez
Réessayer la communication
pour mettre à jour les données dans la boîte de dialogue.
Diagnostics du dispositif
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Valeur
Mode Exécution
Indique l’état de fonctionnement du dispositif. Le mode Exécution est vide lorsque le dispositif est hors ligne ou lorsque la connexion au dispositif n’est pas établie.
Les dispositifs de sortie suivent le mode Exécution pour la connexion propriétaire.
Les dispositifs d’entrée seule sont toujours en mode Exécution.
0 = En attente
1 = Exécution
Seuil de diagnostic dépassé
Indique si des diagnostics sont actifs ou si un seuil a été atteint lors de l’événement.
0 = Aucun diagnostic actif
1= Un ou plusieurs seuils de diagnostic ont été atteints
Comptage de la séquence de diagnostic
Indique le nombre de fois où une condition de diagnostic distincte a été détectée, ainsi que le nombre de fois où elle est passée de l’état Détecté à l’état Non détecté.
-128 à 127
La valeur de 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du dispositif.
Auto-test
Indique si le code d’initialisation du produit a détecté une erreur.
0 = Réussite
1 = Échec
Utilisation du CPU
Indique l’utilisation du moteur de calcul.
0 % à 100 %
Connexions
Indique le nombre de connexions CIP actuellement ouvertes vers, et via, l’adaptateur.
0 à 32767
Paquets perdus
Indique la somme cumulée du nombre de séquences d’éléments d’adresse séquencés ayant été ignorés dans les connexions de Classe 0 et de Classe 1 consommées par l’adaptateur et ses enfants.
0 à 2147483647
Délai d’expiration
Indique le total cumulé du nombre de connexions qui dépassent le délai d’expiration, qu’il s’agisse de connexions d’origine et cibles, vers ou via l’adaptateur.
0 à 2147483647
Synchronisation temporelle - État
Indique si le dispositif est actuellement synchronisé avec un maître 1588.
0 = Non synchronisé avec un maître 1588
1 = Synchronisé avec un maître 1588
Identité de l’horloge maître
Indique l’identité de l’horloge maître avec laquelle le dispositif est synchronisé.
Nombre hexadécimal de 8 octets
Décalage de l’horloge locale par rapport à l’heure système
Indique le décalage, en nanosecondes, entre l’horloge locale et l’heure système.
Utilisez cette valeur pour détecter des étapes dans le temps. Cette valeur est mise à jour à la réception d’un message de mise à jour du protocole PTP (Precision Time Protocol).
-9223372036854775808 à 9223372036854775807
Horodatage du décalage de l’horloge locale
Indique l’horodatage du décalage de l’horloge locale au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = année
  • MM = mois
  • JJ = jour
  • HH = heure (24 heures)
  • mm = minutes
  • SS = secondes
  • mmm = millisecondes
Indique une heure valide ou demeure vide si aucune heure d’événement n’a été enregistrée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal