Paramètres de l’affichage Canaux de soudure froide
L’affichage
Canaux de soudure froide
(5094-IY8) inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Canal de soudure froide | Indique les numéros des canaux qui peuvent être configurés. |
Désactiver la compensation | Détermine si la compensation de soudure froide pour le canal est désactivée. Si la case est cochée, le reste de la ligne est désactivé. |
Décalage de capteur | Définit une valeur de décalage, exprimée en degrés C, qui est ajoutée de manière égale aux deux températures de soudure froide. |
Canal de soudure froide distant | Détermine le canal à utiliser comme terminaison à distance pour ce canal.
|
Fournir une réponse