Afficher le calibrage du canal actuel
Calibrage
permet d’afficher le calibrage actuel du canal. Les informations de calibrage incluent :- Numéro de canal des dispositifs.
- Valeur de la plage de calibrage actuellement configurée pour le canal.
- Valeurs de gain de calibrage telles que le dispositif les rapporte.
- Valeurs signées de décalage de calibrage telles que le dispositif les rapporte.
- Date du dernier calibrage réussi.
- État du calibrage par canal.
Pour afficher le calibrage du canal actuel
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezCalibrage.
- Consultez le calibrage actuel du canal dans l’affichageCalibrage.
Fournir une réponse