Discordance de calibrage

Le calibrage peut entraîner des résultats inattendus si :
  • au moins un canal est sélectionné ; et
  • il existe une discordance entre le dispositif répertorié dans l’application et le dispositif physique réel ; et
  • Le système est actif.
Nous vous conseillons vivement de sélectionner Non, de vérifier la configuration et d’arrêter le système avant d’effectuer le calibrage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal