Configurer les propriétés de l’alarme de l’alimentation système

Configurez les propriétés des alarmes pour déclencher les alarmes de l’alimentation système lorsque cette dernière dépasse les limites de tension haute ou basse.
CONSEIL:
L’affichage
Alarmes
est uniquement disponible quand la connexion à l’adaptateur est définie sur
État
dans
Définition du dispositif
.
Pour configurer les propriétés de l’alarme de l’alimentation système
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Alarmes
    .
  2. Dans l’affichage
    Alarmes
    , cochez
    Activer les alarmes de l’alimentation système
    pour activer les alarmes de l’alimentation système.
  3. Saisissez les valeurs de ces deux paramètres :
    • Limite de l’alarme d’alimentation système haute
      La tension maximale autorisée avant que l’alarme haute de l’alimentation système passe de Désactivé à Activé.
    • Limite de l’alarme d’alimentation système basse
      La tension minimale autorisée avant que l’alarme basse d’alimentation du système passe de Désactivé à Activé.
  4. Sélectionnez
    OK
    pour enregistrer la modification.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal