Paramètres Diagnostics dispositif
Diagnostics du dispositif
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
Mode Exécution | Indique l’état de fonctionnement du dispositif. Le Mode Exécution est vide lorsque le dispositif est hors ligne ou lorsque la connexion au dispositif n’est pas établie. |
|
Seuils de diagnostics dépassés | Indique si des diagnostics sont actifs ou si un seuil a été atteint lors de l’événement. |
|
Comptage de la séquence de diagnostic | Indique le nombre de fois où une condition de diagnostic distincte a été détectée, ainsi que le nombre de fois où elle est passée de l’état Détecté à l’état Non détecté. | 0 à 255 |
Auto-test | Indique si le code d’initialisation du produit a détecté une erreur. |
|
Utilisation du CPU | Indique l’utilisation du moteur de calcul. | 0 % à 100 % |
État du châssis | Indique si le bouchon et les bases de dispositif sont correctement connectés. |
|
Connexions | Indique le nombre de connexions CIP actuellement ouvertes vers, et via, l’adaptateur. | 0 à 32767 |
Paquets perdus | Indique la somme cumulée du nombre de séquences d’éléments d’adresse séquencés ayant été ignorés dans les connexions de Classe 0 et de Classe 1 consommées par l’adaptateur et ses enfants. | 0 à 2147483647 |
Délai d’expiration | Indique le total cumulé du nombre de connexions qui dépassent le délai d’expiration, qu’il s’agisse de connexions d’origine et cibles, vers ou via l’adaptateur. | 0 à 2147483647 |
Débit de paquets IHM | Indique le débit d’envoi de données par l’IHM. Il s’agit du nombre de paquets de Classe 3 et de paquets non connectés envoyés et reçus par le dispositif pendant la seconde précédente. | 0 à 2147483647 |
Débit de paquets ES | Indique le débit d’envoi de données par les E/S. Il s’agit du nombre de paquets de Classe 0 et de Classe 1 transmis ou reçus par l’adaptateur pendant la seconde précédente. | 0 à 2147483647 |
Erreurs Ethernet | Indique la somme, sur tous les ports, des valeurs d’objets de liaison Ethernet suivantes : Éliminations en entrée, Erreurs en entrée, Protocoles inconnus en entrée, Éliminations en sortie, Erreurs en sortie, Erreurs d’alignement, Erreurs FCS, Collisions simples, Collisions multiples, Erreurs de test SQE, Transmissions différées, Collisions retardées, Collisions excessives, Erreurs de transmission MAC, Erreurs de détection de porteuse, Trame trop longue et Erreurs de réception MAC. | 0 à 2147483647 |
Synchronisation temporelle - État | Indique si le dispositif est actuellement synchronisé avec un maître 1588. |
|
Identité de l’horloge maître | Indique l’identité de l’horloge maître avec laquelle le dispositif est synchronisé. | Nombre hexadécimal de 8 octets |
Décalage de l’horloge locale par rapport à l’heure système | Indique le décalage, en nanosecondes, entre l’horloge locale et l’heure système. Utilisez cette valeur pour détecter des étapes dans le temps. Cette valeur est mise à jour à la réception d’un message de mise à jour du protocole PTP (Precision Time Protocol). | -9223372036854775808 à 9223372036854775807 |
Horodatage du décalage de l’horloge locale | Indique l’horodatage du décalage de l’horloge locale au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
| Une heure valide ou Aucune si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Alarme basse de l’alimentation système | Indique si la tension d’alimentation du système d’entrée est inférieure à la limite basse d’alimentation système configurée. Si la valeur configurée pour la limite basse d’alimentation du système est dépassée, l’alarme reste définie jusqu’à ce que la tension d’alimentation du système d’entrée remonte au-dessus de cette limite. |
|
Horodatage d’alimentation système basse | Indique la dernière fois qu’une condition d’alimentation système basse est passée de Non à la valeur Oui. | Une heure valide ou Aucune si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Alarme haute d’alimentation du système | Indique si la tension d’alimentation du système d’entrée est supérieure à la limite haute d’alimentation système configurée. Si la valeur configurée pour la limite haute de l’alimentation système est dépassée, l’alarme reste active jusqu’à ce que la tension d’alimentation du système d’entrée redescende en dessous de cette limite. |
|
Horodatage de l’alimentation système haute | Indique la dernière fois qu’une condition d’alimentation système haute est passée de Non à la valeur Oui. | Une heure valide ou Aucune si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Température excessive | Indique si la température du produit est supérieure à ses limites de fonctionnement nominales. |
|
Horodatage de température excessive | Indique la dernière fois que la température du produit a dépassé ses limites de fonctionnement. | Une heure valide ou Aucune si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Température critique | Indique si le produit a dépassé la limite de température critique de fonctionnement et risque de s’arrêter sans avertissement préalable. |
|
Horodatage de température critique | Indique la dernière fois que la température du dispositif a dépassé la température critique. | Une heure valide ou Aucune si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Défaut interne | Indique si un ou plusieurs diagnostics internes indiquent un problème interne dans le produit. |
|
Horodatage de défaut interne | Indique la dernière fois qu’une condition de défaut interne est passée de Faux à Vrai. | Une heure valide ou Aucune si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Réessayer la communication | Met à jour les données affichées dans la boîte de dialogue. |
Fournir une réponse